Comparatore di finestre

Nel modulo sono disponibili quattro “finestre” (windows). Ogni finestra può essere utilizzata per rilevare quando i dati di ingresso della modalità selezionata sono all’interno o all’esterno di una finestra configurata. Le finestre devono essere collegate all’encoder (HSC o SSI) e ad un massimo di due uscite del modulo.
La figura che segue mostra un esempio di come una finestra controlla il comportamento dell’uscita, utilizzando HSC Count come sorgente dei dati di ingresso per la finestra. Per ulteriori informazioni, consultare Opzione Controlled by Window. Le finestre supportano diverse modalità operative.
Esempio di comportamento delle finestre
È possibile configurare le finestre nelle modalità operative HSC:
  • Count or scaled count
  • Frequency, instantaneous, scaled, or average
  • Acceleration, instantaneous, scaled, or average
  • Pulse Width, instantaneous or average
È possibile configurare le finestre nelle seguenti modalità operative SSI:
  • Data
Le figure che seguono spiegano come determinare se la sorgente della finestra è In Window o Not in Window.
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal