Opzione Controlled by Window

È possibile collegare le finestre alle uscite del modulo. È possibile collegare una finestra a un massimo di due uscite.
È possibile configurare una finestra per attivare o disattivare un'uscita in base a un valore di conteggio, frequenza/larghezza di impulso/accelerazione configurabile. Il cambiamento di stato da Off a On o da On a Off si verifica in meno di 10 µs.
Esempio di comportamento delle finestre
IMPORTANTE:
È possibile sovrascrivere l’uscita utilizzando il tag di uscita. Per ulteriori informazioni, vedere Override delle uscite.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal