Pagina Windows
La pagina Windows contiene un riepilogo della configurazione delle finestre del
modulo.
Esempio di pagina Windows

La pagina Windows include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Window | Visualizza il numero della finestra a cui si applica questa
configurazione. |
Mode | Visualizza su quale valore del tag di ingresso opera la
finestra. |
Unit | Visualizza l’unità associata alla modalità configurata per la
finestra. |
Output On Value | Visualizza il valore che definisce un lato delle soglie della
finestra. Le uscite (se collegate alla finestra) e il tag
I.Windowxx.InWindow commutano lo stato a questa
soglia secondo lo schema della Figura 1. |
Output Off Value | |
Output On Hysteresis | Visualizza l'offset negativo da Output On Value a cui applicare
l'isteresi. |
Output Off Hysteresis | Visualizza l'offset negativo da Output Off Value a cui applicare
l'isteresi. |
Fornire un feedback