Pagina Input Events

La pagina Input Events mostra una panoramica dei valori di configurazione di tutti gli eventi in ingresso. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto è online.
Questa pagina è disponibile solo quando si seleziona il tipo di connessione “Data with Events” in Device Definition. Vedere Definizione del dispositivo.
IMPORTANTE:
Non è possibile configurare gli eventi nella pagina Input Events. I parametri visualizzati in questa pagina sono di sola lettura.
Per configurare un evento è necessario utilizzare i tag di uscita evento. Per ulteriori informazioni, consultare Definizioni dei tag di uscita evento.
Esempio di pagina Input Events
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal