Definizione del dispositivo

Per modificare la definizione di un dispositivo, selezionare Device Definition nella pagina Overview.
La finestra di dialogo Device Definition contiene le seguenti pagine per definire il dispositivo e configurare la modalità operativa dei canali:
  • Pagina Overview
  • Pagina Channel Assignments

Pagina Device Definition - Overview

La pagina Device Definition - Overview è la prima ad essere visualizzata quando si crea un modulo. Utilizzare questa pagina per definire il modulo.
Se il modulo è già stato creato e si desidera modificare questi parametri, andare a Overview → Device definition, quindi selezionare la scheda Overview.
IMPORTANTE: Quando il controllore è online, da questa pagina è possibile modificare solo i parametri Name, Revision (solo versione secondaria) ed Electronic Keying.
Esempio di pagina Device Definition - Overview
La pagina Overview include i seguenti parametri:
Parametri di Device Definition - Overview
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Device Type
Visualizza il numero di catalogo e il tipo del dispositivo.
Specifiche del dispositivo
Name
Immettere un nome di dispositivo conforme a IEC 61131.
Se in questo campo viene inserito un carattere non valido o se il nome supera i 40 caratteri, il software ignora il carattere.
Tutti i valori validi
Description
Inserire la descrizione del dispositivo.
Tutti i valori validi
Slot
Specificare il numero di slot in cui risiede il dispositivo. A seconda della piattaforma, sono validi solo slot compresi tra 1 e il numero massimo di dispositivi I/O.
Quando viene creato il dispositivo, il numero di slot viene impostato di default sulla posizione del primo slot disponibile.
Se il controllore viene sostituito con uno che supporta un numero massimo di I/O inferiore, il valore dello slot corrente potrebbe non essere più valido.
1...32
Series
Specifica la serie del dispositivo.
Specifiche del dispositivo
Revision
Specifica le versioni principale e secondaria del dispositivo. L’intervallo valido per la versione secondaria è compreso tra 1 e 255.
Specifiche del dispositivo
Electronic Keying
Definisce la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se non c’è corrispondenza, viene generato un errore.
Per informazioni dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001.
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
ATTENZIONE:
Prestare estrema attenzione quando si decide di usare Disable Keying; se utilizzata erroneamente, questa opzione può creare situazioni in cui sussiste il rischio di lesioni personali, anche letali, danni alle cose o perdite economiche.
Si consiglia vivamente di non utilizzare Disable Keying.
Chi utilizza l'opzione Disable Keying dovrà assumersi la piena responsabilità di valutare se il dispositivo in uso sia in grado di soddisfare i requisiti funzionali dell'applicazione.
Connection
Specificare il tipo di dati trasferiti tra il dispositivo e il controllore.
  • Data (default)
  • Data with Events

Pagina Device Definition - Channel Assignments

Utilizzare questa pagina per configurare la modalità operativa del canale. Non tutte le modalità di canale possono essere configurate per ogni canale.
Esempio di pagina Device Definition - Channel Assignments
Parametri della pagina Channel Assignments:
Parametri della pagina Device Definition - Channel Assignments
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Port
Mostra i numeri di porta del modulo.
Non configurabile
Channel
Mostra i numeri dei canali del modulo
Non configurabile
Selected Mode
Mostra la modalità del canale.
  • Disabled
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, Counter
  • Digital Input, Fallback
  • Digital Input, Timestamp, Fallback
  • Digital Output, Short Circuit
  • Digital Output, Short Circuit, No Load
  • IO-Link
Available Modes
Visualizza i diversi tipi di modalità dei canali supportati da ogni canale.
  • Digital Input (DI)
  • Digital Output (DO)
  • IO-Link
Non configurabile
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal