Pagina Input Eventxx

La pagina Input Eventxx, dove xx rappresenta l’indice di una definizione di evento, mostra le opzioni di configurazione disponibili per quell’evento. Non è possibile configurare i parametri da questa pagina, è necessario utilizzare i tag di configurazione.
Utilizzare questa pagina per esaminare le seguenti operazioni:
  • Se l’evento di ingresso è abilitato.
  • Se l’evento di ingresso è mantenuto.
  • Se sono abilitati gli Independent Point Triggers per l'evento di ingresso.
  • Controllare la condizione del trigger per l’evento di ingresso.
  • Controllare i partecipanti e il loro comportamento di transizione di stato per l’evento di ingresso.
Esempio di pagina Input Eventxx

Definizione degli eventi

Per i parametri di definizione dell'evento che è possibile configurare utilizzando i tag Event Output, vedere Definizioni dei tag di uscita evento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal