Creare un'immagine Docker con un'applicazione FactoryTalk Optix

Creare un'immagine
Docker®
con
FactoryTalk Optix Runtime
basato su
Ubuntu®
22.04 x86 a 64 bit.
Prerequisiti
Scaricare e installare
Docker
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
non è responsabile di alcun software di terze parti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni, la sicurezza, gli aggiornamenti o la compatibilità con i nostri prodotti. Qualsiasi utilizzo di software di terze parti è a rischio dell'utente e non forniamo supporto, garanzie o assicurazioni per tale software. Gli utenti devono fare riferimento ai rispettivi fornitori di terze parti per assistenza e termini di licenza.
  1. Per creare un'immagine Docker con un'applicazione FactoryTalk Optix
  2. In
    FactoryTalk Optix Studio
    :
    1. Preparare un progetto per l'esecuzione in un contenitore
      Docker
      . Vedere Progetti.
      SUGGERIMENTO: (Opzionale) Se l'applicazione dispone di un'interfaccia grafica, sostituire il presentation engine nativo con un presentation engine web per accedere all'interfaccia dell'applicazione tramite web. Vedere Presentation engine.
    2. Esportare il progetto per la piattaforma
      Ubuntu 22.04 x86 a 64 bit
      . Vedere Esportare un'applicazione FactoryTalk Optix.
  3. In un editor di propria scelta, creare un
    Dockerfile
    all'interno della cartella che contiene la cartella l'applicazione esportata.
    Prendere in considerazione la seguente struttura di cartelle prevista:
    C:\ exported_application_folder\ Dockerfile
    Prendere in considerazione la seguente configurazione minima
    Dockerfile
    :
    # Base image Ubuntu_22_x64 FROM ubuntu:22.04 SHELL ["/bin/bash", "-c"] # Install dependencies and clean output image RUN apt-get update RUN apt-get install -y libxcb-cursor0 libglib2.0-bin libltdl7 libevent-dev -qq RUN apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && apt-get autoclean -y # Copy the FactoryTalk Optix Application COPY ./FTOptixApplication /root/FTOptixApplication RUN chmod +x /root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime # Default entry is the FactoryTalk Optix Application ENTRYPOINT ["/root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime", "-c"]
  4. Nel terminale, creare un'immagine
    Docker
    immettendo
    docker build -t
    image_name
    dockerfile_folder
    image_name
    Il nome dell'immagine. Ad esempio:
    ftoptix-runtime
    dockerfile_folder
    Percorso della cartella che contiene il
    Dockerfile
    e l'applicazione esportata.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal