Eseguire un'applicazione FactoryTalk Optix in un contenitore Docker
Trasferire un
Applicazione FactoryTalk Optix
in un contenitore Docker®
in esecuzione con FactoryTalk Optix Runtime
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
non è responsabile di alcun software di terze parti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni, la sicurezza, gli aggiornamenti o la compatibilità con i nostri prodotti. Qualsiasi utilizzo di software di terze parti è a rischio dell'utente e non forniamo supporto, garanzie o assicurazioni per tale software. Gli utenti devono fare riferimento ai rispettivi fornitori di terze parti per assistenza e termini di licenza.- Per eseguire un'applicazione FactoryTalk Optix in un contenitore Docker
- Nel terminale immettere:docker run --publishexternal_port:internal_port--interactive --namecontainer_nameimage_name[--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-elicense_key] [-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name]ParametriParametriImportanzaDescrizione--publishexternal_port:internal_port--interactiveObbligatorioMappe porte
- external_port
- Una porta inutilizzata disponibile nel computer che esegue l'immagineDocker.
- internal_port
- (solo per applicazioni con GUI) Il valore della proprietàPortadel presentation engine Web daFactoryTalk Optix Studio.
--namecontainer_nameObbligatorioIl nome del contenitoreDockerda eseguire.image_nameObbligatorioIl nome dell'immagineDockerda eseguire nel contenitoreDocker.SUGGERIMENTO: È possibile verificare le immaginiDockerdisponibili immettendodocker imagesnel terminale.--restart unless-stopped ftoptix-updateserviceOpzionaleRiavviare automaticamente il contenitoreDockerseServizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optixnon funziona.-elicense_keyOpzionaleLa propria chiave di licenza entitlementFactoryTalk Optix.IMPORTANTE: Se non si fornisce la chiave di licenza entitlement, l'esecuzione diApplicazione FactoryTalk Optixtermina dopo 120 minuti.-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_nameOpzionaleEseguire il servizioDockerin background e associare la cartella dell'applicazione a una cartella locale per rendere persistenti le modifiche apportate al runtime diApplicazione FactoryTalk Optix.- local_folder
- Cartella su un volume locale a cui associare la cartella dell'applicazione.
- app_name
- Il nome dell'Applicazione FactoryTalk Optix.
Fornire un feedback