Esportare un'applicazione FactoryTalk Optix

Esportare un'
Applicazione FactoryTalk Optix
per trasferire l'applicazione in dispositivi target non accessibili nella rete. Per esportare l'applicazione, specificare la piattaforma su cui verrà trasferita l'applicazione esportata.
  1. Selezionare la freccia accanto a
    Salva
    , quindi selezionare
    Esporta
    Applicazione FactoryTalk Optix
    .
  2. Selezionare la piattaforma del dispositivo target:
    • Windows x86 a 64 bit
      . Esportare la cartella principale del progetto con tutte le cartelle e i file dell'applicazione per il trasferimento in qualsiasi computer Windows.
    • Ubuntu 22.04 x86 a 64 bit
      . Esportare la cartella di progetto principale con tutte le cartelle e i file dell'applicazione per il trasferimento in un dispositivo target con sistema operativo Ubuntu.
    • OptixPanel/Edge computing integrato
      . Esportare l'applicazione per il trasferimento in un pannello Optix. Quando si seleziona questa opzione, completare i campi opzionali:
      • Password
        . Immettere una password opzionale per il progetto esportato. All'utente verrà richiesto di immettere la password al momento dell'importazione dell'applicazione nel dispositivo target.
      • Crittografia progetto sul dispositivo
        . Crittografare il progetto nel pannello Optix.
      • Scarica il progetto sorgente sul dispositivo
        . Scaricare il progetto esportato nel pannello Optix.
    • ThinManager
      . Esportare l'applicazione per utilizzarla in ThinManager. Il file zip risultante contiene sia l'applicazione che il sistema operativo Ubuntu. Esportare l'applicazione per il trasferimento su un dispositivo thin client utilizzando il software Thin Manager.
  3. In
    Percorso
    digitare il percorso della cartella in cui salvare l'
    Applicazione FactoryTalk Optix
    o sfogliare per selezionare la cartella.
    NOTA: Una cartella può contenere una sola
    Applicazione FactoryTalk Optix
    . Ciascuna
    Applicazione FactoryTalk Optix
    deve usare una cartella distinta.
  4. Selezionare
    Esporta
    .
  5. Se l'applicazione esiste già nella cartella specificata, selezionare
    OK
    per sovrascrivere l'applicazione o
    Annulla
    per specificare una cartella diversa.
    Mentre si esporta la
    Applicazione FactoryTalk Optix
    , viene visualizzata una finestra di avanzamento. Al termine dell'esportazione, viene visualizzato un messaggio che indica che l'esportazione dell'
    Applicazione FactoryTalk Optix
    è stata eseguita correttamente nel percorso specificato.
  6. Per le piattaforme OptixPanel/Edge computing integrato e ThinManager, aprire la cartella che contiene l'applicazione selezionando il collegamento nel messaggio.
    Il file zip con l'applicazione viene visualizzato nel percorso specificato.
Mentre si esporta la
Applicazione FactoryTalk Optix
, viene visualizzata una finestra di avanzamento. Al termine dell'esportazione, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che la
Applicazione FactoryTalk Optix
è stata correttamente esportata nel percorso specificato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal