Interfaccia di rete

Interfaccia di rete

Configura le interfacce di rete WAN e LAN
BrowseName
NetworkInterface
SuperType
Oggetto(BaseObjectType)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
DHCP attivato
DHCPClientEnabled
Consente di ottenere le impostazioni IP automaticamente mediante DHCP
Indirizzo IP
IPAddress
Indirizzo IP della rete
DNS 1
DNS1
Indirizzo DNS principale della rete
DNS 2
DNS2
Indirizzo DNS secondario della rete
Gateway predefinito
DefaultGateway
Indirizzo IP del gateway di rete predefinito
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal