- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Penna di trend
Penna di un oggetto Grafico di trend, che disegna una linea di trend con i valori della variabile referenziata
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Colore | Color | Colore del tratto della penna | |
Spessore | Thickness | Spessore della linea | |
Abilitato | Enabled | Abilita/disabilita la visualizzazione del tratto della penna a runtime | |
Titolo | Title | Titolo della penna | |
Soglie | Thresholds | Soglie |
Fornire un feedback