Driver di comunicazione

Utilizzare i driver di comunicazione per stabilire connessioni con controller e importare tag. Utilizzare i tag del controller per progettare la logica dell'applicazione.

Oggetti del driver di comunicazione

Ciascun driver di comunicazione è costituito dalla seguente gerarchia di oggetti:
  • Driver di comunicazione
    . Rappresenta un protocollo di comunicazione.
    • Stazione di comunicazione
      . Rappresenta un controller fisico. Il
      driver di comunicazione
      può contenere più oggetti
      stazione di comunicazione
      .
      • Tag
        . Contiene i tag importati dal controller.
        Ciascun tag importato crea una variabile tag di progetto corrispondente. I valori e i tipi di dati delle variabili Tag rimangono sincronizzati con i valori dei tag sul controller a runtime in modalità lettura e in modalità scrittura. I tag possono contenere cartelle e altri tag.
        SUGGERIMENTO: Quando il tipo di dati del tag del controller non corrisponde a un tipo di dati standard OPC UA, viene impostato il tipo di dati OPC UA più rilevante per la variabile.
      • Tipi
        . Contiene i tipi importati dal controller.
      • TagImporter
        . A seconda del
        Driver di comunicazione
        , consente di importare tag da controller in modalità online o offline.
        Utilizzare la modalità offline per importare un file con tag esportati dal controller. Utilizzare la modalità online per stabilire una connessione con il controller nella rete e importare tag dal controller.
È possibile comunicare con controller che supportano protocolli personalizzati tramite l'interfaccia seriale utilizzando il driver di comunicazione
Porta seriale
. Per le implementazioni avanzate, è possibile utilizzare API C# dedicate. Vedere Riferimento API C#.

Comunicazione a runtime

Mantenere i valori e i tipi di dati dei tag importati sincronizzati con il controller. I tag si sincronizzano a intervalli regolari in base al valore del
Tempo di polling per variabili dinamiche
dei presentation engine.
Per ottimizzare le operazioni di lettura/scrittura,
FactoryTalk Optix Studio
sincronizza i tag visualizzati o scritti negli oggetti grafici attivi. Per risparmiare larghezza di banda, i valori dei tag del controller vengono aggiornati in fase di runtime solo quando
Applicazioni FactoryTalk Optix
visualizzano i valori dei tag.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal