Configurare un driver di comunicazione
Configurare un driver di comunicazione per importare tag in modalità online o offline.
Prerequisiti
- Ulteriori informazioni su considerazioni specifiche relative al proprio controller. Vedere Panoramica dei driver di comunicazione.
- Se si importano tag in modalità offline, esportare i tag da un controller supportato a un file. Consultare l'assistenza utente del controller.
- Per configurare un driver di comunicazione
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- SelezionareConfigura le comunicazioni verso i dispositivi.
- SelezionareNuova stazione.
- Selezionare un tipo di stazione.
- (Opzionale) Modificare il nome della stazione.
- SelezionareAvanti.
- Compilare le proprietà e selezionareAvanti.
- SelezionareAvanti.
- Configurare l'importazione dei tag per la stazione:SUGGERIMENTO: Alcuni driver di comunicazione potrebbero non supportare l'importazione di tag da controller in modalità online, offline o in entrambe le modalità.
- Per importare tag nella modalità online, impostare il selettore suOnline.
- Per importare i tag in modalità offline, impostare il selettore suOfflinee inPercorso filefornire un percorso al file con i tag controller esportati.
SUGGERIMENTO: Per selezionare l'oggetto stazione inVista progetto, selezionareSeleziona nella vista proprietà. - Selezionare i tag di interesse e selezionareAvanti.
- (Opzionale) Per configurare un altro driver di comunicazione, selezionareConfigura un altro dispositivoe ripetere la procedura.
- SelezionareEsci.
In
Vista progetto
vengono aggiunte le variabili corrispondenti ai tag selezionati.Se si sono importati tipi di tag, creare istanze dai tipi di tag importati. Vedere Creare un'istanza di un tipo di tag.
Fornire un feedback