Impostare il tempo di polling per variabili dinamiche per i controller

Impostare l'intervallo di tempo tra le letture dei valori dei tag dai controller a runtime.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare
    NativePresentationEngine
    o
    WebPresentationEngine
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Presentation engine.
  2. In
    Proprietà
    impostare
    Tempo di polling per variabili dinamiche
    .
    SUGGERIMENTO: Impostare il tempo di polling tra un campionamento e il successivo nel formato HHHH:MM:SS.MS.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal