Sviluppo di una finestra di dialogo di conferma
Creare una finestra di dialogo di conferma che viene visualizzata quando si seleziona un pulsante. Questo progetto prevede la creazione di una chiamata a un metodo personalizzato.
Esempio di applicazione - finestra di dialogo Salva

Esempio di applicazione - finestra di dialogo Applica valore

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
DialogConfirmation.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione - finestra di dialogo di conferma

Esempio di progettazione dell'applicazione - pannello Salva

Esempio di progettazione dell'applicazione - pannello valori

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Esegui
Fornire un feedback