Creazione di un oggetto contestuale per la finestra di dialogo
Un oggetto contestuale consente di riutilizzare lo stesso tipo di finestra di dialogo in riquadri diversi e per scopi diversi.
- Creare l'oggetto contestuale:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suUIe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettere
ConfirmationDialogContext.
- Convertire l'oggetto contestuale in un tipo di oggetto:
- InVista tipi, fare doppio clic suInterfaccia utente.
- DallaVista progetto, trascinareConfirmationDialogContextnel riquadroVista tipi.InVista progetto, viene visualizzatoConfirmationDialogContextType (type).
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suConfirmationDialogContexte selezionareElimina.
- Configurare il tipo di oggetto contestuale:
- InVista progetto, selezionareConfirmationDialogContextType (type).
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionare
Variabile. - Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettere
Message. - SelezionareInt32eLocalizedText.SUGGERIMENTO: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controlloMostra tutti.
- Rimuovere il valore della variabileMessage.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suConfirmationDialogContextType (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'invocazione del metodo, selezionaree immettere
OnConfirm. - InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suConfirmationDialogContextType (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'invocazione del metodo, selezionaree immettere
OnCancel.
Fornire un feedback