Aggiunta di un dispositivo client
Configurare un dispositivo client per consentire la distribuzione tramite
Applicazioni FactoryTalk Optix
sulla rete.- Dalla barra degli strumenti principale, accanto a, selezionare l'elenco a discesa del dispositivo client target.Esegui
- (Opzionale) InImpostazioni dispositivo client, per visualizzare solo i dispositivi client remoti attivi, attivare/disattivareDispositivi remoti attivi.SUGGERIMENTO: Aggiornare i dispositivi client remoti selezionandoAggiorna.
- Selezionare uno dei seguenti:
- Una cartella e selezionare.

- Un dispositivoAccesso remoto di FactoryTalke selezionareper aggiungere un dispositivo accessibile dalla rete del dispositivo selezionato
Accesso remoto di FactoryTalk.
- (Opzionale) InNome, modificare il nome del dispositivo target.
- InIndirizzo IPimmettere l'indirizzo IP del dispositivo target.
- InNome utente, immettere il nome utente per accedere al dispositivo target.IMPORTANTE: È necessario configurare una password per l'utente sul dispositivo target.
- Nome utenteWindows®
- Un nome utente di sistema:
- DOMAIN\, per gli utenti di dominio.username
- , per utenti locali su dispositivi appartenenti al dominio..username
- , per utenti locali su dispositivi non appartenenti al dominio.username
- Nome utente Linux
- Un nome utente amministratore.
- (Opzionale, solo per dispositivi clientWindows) SelezionareCrittografia progetto sul dispositivoper crittografare il progetto trasferito sul dispositivo target.Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia del progetto.
- (Opzionale, solo per i dispositivi clientWindows) InPercorso destinazione, immettere il percorso sul dispositivo target in cui trasferire l'applicazione.SUGGERIMENTO: Il percorso di destinazione di trasferimento predefinito è%localappdata%. Definire un percorso personalizzato è utile quando la partizioneC:\sul dispositivo client è protetta da scrittura.
- ScegliereSelezionaper selezionare il dispositivo client target.
Fornire un feedback