Trasferimento di un'applicazione FactoryTalk Optix
I dispositivi client
Rockwell Automation
eseguono automaticamente Applicazioni FactoryTalk Optix
al momento della distribuzione. Altri dispositivi client richiedono l'avvio manuale dell'applicazione sul dispositivo o la configurazione dell'applicazione per l'avvio automatico.Utilizzare
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
per trasferire in dispositivi locali o remoti. Utilizzare Editor web di FactoryTalk Optix Studio
solo per trasferire in dispositivi remoti. FactoryTalk Optix Studio
utilizza Accesso remoto di FactoryTalk
per trasferire in dispositivi remoti.
IMPORTANTE:
Se
Applicazione FactoryTalk Optix
è già in esecuzione su un dispositivo client, il trasferimento di un'altra applicazione Applicazione FactoryTalk Optix
arresta l'applicazione precedente.Prerequisiti
- Confermare cheServizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optixsia eseguito sul dispositivo client. Vedere Installazione di Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix.IMPORTANTE: Per funzionare correttamente,Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optixrichiede che la porta TCP 49100 sia raggiungibile e un nome utente valido con una password configurata.
- Confermare che il dispositivo client disponga di una licenza valida.IMPORTANTE: Se il dispositivo client non dispone di una licenza,Applicazioni FactoryTalk Optixviene eseguito in modalità demo e termina l'esecuzione automaticamente dopo 2 ore.
- Configurare un dispositivo.IMPORTANTE: Configurare un dispositivo locale o remoto. Per configurare un dispositivo locale, vedere Gestione dei dispositivi client. Per configurare un dispositivo remoto, aprireFactoryTalk Hube accedere aAccesso remoto di FactoryTalk. Nella Guida in linea dell'accesso remoto FactoryTalk, vedereVista dominioe scorrere aPer aggiungere un dispositivo. Il dispositivo remoto deve disporre anche del client di runtimeAccesso remoto di FactoryTalkinstallato e configurato. Nella Guida in linea dell'accesso remoto FactoryTalk, vedereConfigurazione client.
- Per distribuire unApplicazione FactoryTalk Optix
- Selezionare il dispositivo configurato.Per ulteriori informazioni, vedere Selezione di un dispositivo client.
- Se è stato selezionato un dispositivo remoto, è necessario prima stabilire una connessione VPN a tale dispositivo. Selezionareo una connessione desktop remoto selezionando
VPN.
Desktop remoto - Selezionare.Esegui
- Immettere la password utente per il dispositivo client e selezionareOK.Nel progetto trasferito, gli oggetti video possono riprodurre video AVI e WMV per impostazione predefinita. È possibile abilitare i codec video H.265 sul dispositivo target per riprodurre video con i formati MOV, MPG, MP4 e MKV. Gli oggetti browser Web nel progetto trasferito possono trasmettere in streaming solo video con formato MP4.
Per arrestare
.
Applicazione FactoryTalk Optix
sul dispositivo client, selezionare
Arresto
NOTA:
Facendo clic e tenendo premuto un pulsante sul desktop remoto quando il desktop remoto non è attivo, il pulsante viene automaticamente incrementato se configurato con gli eventi
MouseUp
e MouseClick
. Ciò è dovuto al fatto che rendendo attivo il desktop remoto facendo clic e tenendo premuto il pulsante, si eseguono automaticamente gli eventi MouseUp
e MouseClick
.Fornire un feedback