Sviluppo di un logger degli eventi per gli audit
Sviluppo di un logger che registra
L'applicazione di esempio raccoglie i dati seguenti riguardanti gli eventi di interesse:
- Sorgente dell'evento (il nodo di progetto sul quale vengono ascoltati gli eventi)
- ID dell'utente che genera un evento
- Data e ora dell'evento
- Cambiamenti dei valori degli attributi (prima e dopo la modifica)
Esempio di applicazione

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
AuditDemoSingleTable.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Aggiungere funzionalità che generano eventi. Per riferimento, vedere altri progetti di esempio.Ad esempio, aggiungere un riquadro di login.
- Creare e configurare un logger degli eventi. Vedere Aggiunta di un logger degli eventi.
- Creare l'interfaccia dell'applicazione e integrarla con il progetto. Per riferimento, vedere i progetti di esempio.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione di applicazioni

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Esegui
Fornire un feedback