Aggiunta di un logger degli eventi
Configurare un logger degli eventi per visualizzare i valori archiviati in una tabella.
Prerequisiti
Creare un database per il logger degli eventi. Vedere Creazione di un database interno o Creazione di un database ODBC.
- Per aggiungere un logger degli eventi
- InVista progettofare clic con il pulsante destro del mouse suLoggere selezionare .
- Per archiviare nel database le traduzioni delle stringhe localizzate nei 1, inImpostazioni localiimmettere gli ID impostazioni locali.Per ulteriori informazioni, vedere Sessioni e impostazioni locali.Ad esempio, immettereen-US.
- Per aggiungere una configurazione evento e loggare gli eventi di interesse:
- InProprietà, accanto aConfigurazioni evento, selezionare.

- InConfigurazioneEvento, impostare#Sorgente dell'evento.SorgenteValore diSorgente dell'eventoValore diAscolta sottoalberoQualsiasi oggetto del progetto:(nessun valore)VeroNodo/oggetto e tutti i suoi oggetti figli:Collegamento dinamico (oggetto/nodo padre)VeroUno specifico oggetto del progetto:Collegamento dinamico (oggetto specifico)Falso
- InTipo di evento, selezionare l'evento di tipo di interesse.SUGGERIMENTO: Considerare la creazione di un logger degli eventi dedicato per i tipi di eventi di audit.
- Nel riquadro centrale, selezionare le variabili da loggare e selezionareApplica.IMPORTANTE:Quando si seleziona una variabile da registrare, viene impostato automaticamente un collegamento dinamico neiCampi evento da loggare. Il collegamento dinamico punta all'argomento dell'evento corrispondente selezionato automaticamente. Se l'argomento dell'evento non rappresenta i dati di interesse, selezionare un attributo diverso nella finestra di dialogoCollegamento dinamico.È possibile combinare più argomenti di evento utilizzando convertitori o collegamenti dinamici (ad esempio, un formattatore stringa).
- Per registrare solo gli eventi generati dalle interazioni degli utenti con l'applicazione, impostareEscludi sessioni non interattivesuVero.
- InDatabase, selezionare il database per archiviare le proprietà selezionate.
Fornire un feedback