Creazione di un database ODBC
Creare un oggetto database che recupera i dati da un server SQL o da un server MySQL.
Prerequisiti
Per connettersi a un database ODBC da dispositivi
Windows®
:- Installare uno di questi driver ODBC:
- MySQL Unicode
- Driver ODBC 17 per SQL Server
- Configurare l'origine dati ODBC. Vedere Amministrazione delle origini dati ODBC - Supporto Microsoft.
- Per creare un database ODBC
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suDataStorese selezionareDatabase ODBC.
- InProprietà, inTipo DBMS, selezionare il tipo di server database.
- InProprietàcompletare:
- Tipo DBMS.SQL ServeroMySQL.
- (Opzionale)DSN(Nome origine dati). Applicabile solo per dispositiviWindows.IMPORTANTE:Se specificato, il DSN fornisce automaticamente le proprietà di connessione ODBC.Non è possibile sovrascrivere le proprietà DSN completando manualmente i campiServer,Porta TCP,Database,Nome utenteePassword.
- Server. Indirizzo IP o nome host del server database.
- Porta TCP. Porta TCP del server database.NOTA: Il valore predefinito0viene risolto in1433per i server SQL e in3306per i server MySQL.
- Database.Nome del database nel server database.SUGGERIMENTO: L'indicazione del nome del database è opzionale se il nome del database è specificato nel connettore ODBC.
- Nome utente. Nome dell'utente che può accedere al database.
- Password. Password dell'utente che può accedere al database.
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurazione di una tabella di database.
Fornire un feedback