Sviluppo di una soluzione che campiona e archivia dati
Creare un'applicazione che campioni il valore di una variabile al cambiamento di valore e archivi i dati in un database interno.
Esempio di applicazione

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
SampleStoreDataValueChange.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Creare un logger dei dati con un database interno che monitora il cambiamento del valore della variabile. Vedere Aggiunta di un logger dei dati.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Esegui
Fornire un feedback