Aggiunta di un logger dei dati

Configurare un logger dei dati per loggare i valori delle variabili in un database.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  2. Nel riquadro centrale, selezionare
    Configura un logger dei dati
    .
  3. Selezionare
    Nuovi logger dei dati
  4. (Opzionale) In
    Nome
    , immettere il nome del logger dei dati.
  5. In
    Modalità di campionamento
    , selezionare:
    • Nessuna
      . Campionare le variabili richiamando il metodo Log.
    • Periodica
      per campionare tutte le variabili monitorate, e in
      Periodo di campionamento
      impostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
    • Cambiamento di valore
      per campionare tutte le variabili monitorate i cui valori sono cambiati dal campionamento precedente, e in
      Tempo di polling
      impostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
  6. Selezionare
    Avanti
    .
    Viene visualizzato il messaggio
    Logger dei dati
    name
    creato correttamente
    .
  7. Selezionare
    Avanti
    .
  8. Se non esiste nessun database per il logger, creare un database:
    SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database esistente e selezionare
    Duplica
    . La duplicazione di un database è utile se si desidera creare un database in base a un database esistente.
    1. Selezionare
      Nuovo database
      e compilare:
      • Nome
        . Un nome per il database.
      • Tipo
        . Selezionare
        Interno
        o
        Connessione ODBC
        .
    2. Selezionare
      Avanti
      .
    3. Impostare le proprietà del database.
    4. Selezionare
      Avanti
      .
  9. Selezionare il database in cui archiviare i dati del logger e selezionare
    Avanti
    .
  10. Selezionare le variabili da loggare e selezionare
    Avanti
    .
    SUGGERIMENTO: È possibile individuare rapidamente le variabili utilizzando il campo di ricerca.
  11. Selezionare
    Esci
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal