Aggiunta di variabili ad un blocco funzione definito dall'utente
Utilizzare l'
Organizzatore progetto
o l'editor di linguaggio per aggiungere variabili locali a un blocco funzione definito dall'utente (User-Defined Function Block, UDFB). Le variabili locali sono interne all'UDFB e non esposte all'interfaccia UDFB.Gli UDFB supportano un totale di 128 parametri e fino a 20 parametri di ingresso o 20 di uscita.
Nell'esempio seguente, le variabili locali di MY_FBD_UDFB sono visualizzate nella griglia di variabili, con due variabili di ingresso e due variabili di uscita definite.
Variabili locali UDFB

Prerequisiti
Per aggiungere variabili locali a un UDFB
- InOrganizzatore progettoandare in .
- Espandere<UDFB-name>, quindi fare doppio clic suVariabili locali.
- Nella griglia delle variabili locali, nella riga vuota, immettere il nome della variabile, quindi selezionareInvio.
- Il nome può includere fino a 40 caratteri
- Il nome può contenere lettere, numeri o caratteri di sottolineatura.
- Il nome deve iniziare con una lettera.
- Il nome non può contenere caratteri di sottolineatura consecutivi.
- Il nome deve terminare con una lettera o un numero.
- Specificare altri parametri della variabile.SUGGERIMENTO: Per eliminare un dispositivo locale, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della riga, quindi selezionareElimina.
- Selezionare la riga, quindi selezionare il tastoCanc.
Fornire un feedback