Configurazione dell'auto tuning

Seguire questa procedura generale per l'implementazione dell'auto tuning con la funzione IPIDCONTROLLER.
Passaggi per configurare l'auto tuning
Passo
Descrizione
Esempio
1
Reimpostare il SetPoint su zero.
Reimpostare il SetPoint su zero.
2
Impostare la modalità automatica su False.
Impostare la modalità automatica su False.
3
Impostare i parametri Gains.
Impostare i parametri Gains.
4
Impostare i parametri AutoTune.
Impostare i parametri AutoTune.
5
Impostare i parametri Initialize e Auto-Tune su True.
Impostare i parametri Initialize e AutoTune su True.
6
Notare che l'uscita viene impostata sul valore di carico quando si imposta il parametro Auto-Tune su True.
Notare che l'uscita viene impostata sul valore di carico quando si imposta il parametro AutoTune su True.
7
Osservare l'incremento rapido del valore di processo, finché non si avvicina al punto di saturazione.
Valore Celsius
8
Osservare la stabilizzazione del valore di processo e la sua fluttuazione.
9
Impostare la deviazione.
Impostare la deviazione.
10
Impostare Initialize su False.
Impostare Initialize su False.
11
Il controllore avvia l'auto tuning. Attendere l'impostazione di ATWarning su 2.
Il controllore avvia l'auto tuning. Attendere l'impostazione di ATWarning su 2.
12
Impostare AutoTune su False.
Impostare Autotune su False
13
Osservare i valori presenti in OutGains dopo l'auto tuning.
Modifiche del valore OutGains
14
Trasferire il parametro da OutGain a My_Gains.
Trasferimento da OutGain a MyGain
15
Osservare se il controllore è aggiornato con il parametro del guadagno ottenuto dopo l'auto tuning.
Controllore aggiornato con il parametro del guadagno impostato
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal