Istruzioni movimento evento
Utilizzare le istruzioni Movimento evento per programmare e progettare il movimento di un particolare asse.
SUGGERIMENTO:
- le funzioni amministrative supportano il controllo assi PTO e Motion feedback.
- Le istruzioni di controllo movimento che supportano un FBAxis sono: MC_ReadActualPosition e MC_ReadActualVelocity.
Istruzione | Descrizione |
|---|---|
Annulla i blocchi funzione Movimento collegati agli eventi trigger. | |
Registra una posizione dell'asse in corrispondenza di un evento di attivazione. |
Fornire un feedback