MODULE_INFO
L'istruzione MODULE_INFO legge le informazioni di modulo da un modulo plug-in o di espansione.
Dettagli operazione:
- Le informazioni sul modulo plug-in vengono lette durante la fase di esecuzione.
- Il modulo plug-in di memoria 2080-MEMBAK-RTC non è supportato.
- Le informazioni del Modulo di espansione vengono lette quando il modulo è alimentato.
- Quando un modulo plug-in o di espansione non viene definito con un ModuleID, ProductType o ProductCode, l'operazione di MODULE_INFO restituisce 0 per il parametro di uscita interessato.
- Le informazioni di identificazione modulo plug-in e di espansione sono definite da Allen-Bradley e vengono fornite sotto come parte della descrizione di MODULE_INFO.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E. I moduli di espansione sono supportati solo dai controllori L50E e L70E.
MODULE_INFO

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
|
ModuleType | Ingresso | USINT | Identifica il tipo di modulo:
|
SlotID | Ingresso | USINT | Il numero degli slot dove si trovano i moduli plug-in o di espansione. Gli ID slot sono: 1, 2, 3, 4 e 5 Lo slot 1 è all'estrema sinistra. |
Done | Uscita | BOOL |
|
Present | Uscita | BOOL | Rileva il modulo plug-in o di espansione nello slot del controllore.
|
ModID | Uscita | UINT | Identificazione per il modulo nello slot del controllore.
|
VendorID | Uscita | UINT | ID fornitore del modulo plug-in o di espansione. Per i prodotti Allen-Bradley, l'ID fornitore è 1. |
ProductType | Uscita | UINT | Tipo prodotto del modulo plug-in o di espansione. |
ProductCode | Uscita | UINT | Codice prodotto del modulo plug-in o di espansione. |
ModRevision | Uscita | UINT | Informazioni sulla revisione del modulo plug-in o di espansione. |
Error | Uscita | BOOL | Indica la presenza di una condizione di errore.
|
ErrorID | Uscita | USINT | Numero univoco che identifica l'errore. Gli errori sono definiti nei codici di errore MODULE_INFO. |
Codice errore | Descrizione |
|---|---|
1 | Tipo di modulo non valido. Sostituire con un tipo di modulo valido. I tipi di modulo validi sono:
|
2 | Numero slot non valido. Sostituire con un numero slot valido. |
3 | Tipo di modulo di espansione non valido. |
4 | Errore irreversibile del modulo di espansione. |
5 | Le informazioni sulla lettura del modulo plug-in non sono supportate. |
6 | Si è verificato un errore nella lettura del modulo plug-in durante la lettura dell'ID modulo. |
7 | Si è verificato un errore nella lettura del modulo plug-in durante la lettura dell'ID fornitore. |
8 | Errore nella lettura del modulo plug-in durante la lettura del Tipo prodotto. |
9 | Si è verificato un errore nella lettura del modulo plug-in durante la lettura del Codice prodotto. |
10 | Si è verificato un errore nella lettura del modulo plug-in durante la lettura della Revisione modulo. |
Esempi di MODULE_INFO
Esempio di diagramma a blocchi funzionali MODULE_INFO

Esempio di diagramma ladder MODULE_INFO

Esempio di testo strutturato MODULE_INFO

Risultati

Fornire un feedback