Istruzioni di interrupt
Utilizzare le istruzioni di interrupt per segnalare al processore la necessità di considerare un evento. Il segnale di interrupt, di solito, è utilizzato per condizioni di elevata priorità per cui è richiesta l'interruzione del codice corrente mentre il processore è in funzionamento.
Funzione | Descrizione |
|---|---|
Avvia il timer Selectable Timed Interrupt (STI) utente dal programma di controllo invece che con l'avvio automatico. | |
Annulla la perdita di bit per l'interrupt utente selezionato. | |
Disabilita un interrupt utente specifico. | |
Abilita un interrupt utente specifico. | |
Scarica o rimuove un ingresso utente in sospeso. |
Fornire un feedback