Creazione di un ladder diagram e aggiunta di variabili
Creare un diagramma ladder e aggiungere variabili locali al ramo. In questo programma di esempio si utilizza un controllore 2080-L50E-24QVB. Il HSC è supportato in tutti i controllori L50E.
Prerequisiti
- Creare un progetto di controlloreMicro800e aggiungere un controllore che supporti HSC.
- Il controllore deve essere offline.
Per creare un Diagramma Ladder e aggiungere variabili
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro suProgrammi, quindi selezionareNuovo programma.
- InNuovo programmaimmettere il nome del programma, verificare che il tipo siaDiagramma ladder, quindi selezionareCrea.
- Aprire il programma eseguendo una delle seguenti operazioni:
- Fare doppio clic sul programma.
- Selezionare il programma, quindi selezionare il tastoInvio.
- Aggiungere un contatto diretto al primo ramo del ladder effettuando una delle seguenti operazioni:
- InCasella degli strumenti, inRicerca, immettereXIC, quindi trascinarlo sul primo ramo dell'editor di linguaggio.
- NellaCasella degli strumenti, fare doppio clic suXICper aggiungerlo al primo ramo del ladder.
- Assegnare una variabile al contatto diretto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istruzioneXIC, quindi selezionareSeleziona variabile.
- Nel selettore di variabili, selezionare la scheda di navigazione<controller-name>, quindi fare doppio clic suVariabili globali.
- Nel selettore di variabili locali, selezionare_IO_EM_DI_05, quindi selezionareSeleziona.
- Aggiungere un'istruzione HSC effettuando una delle seguenti operazioni:
- InCasella degli strumenti, inRicerca, immettereHSC, quindi trascinare a destra dell'istruzione XIC nell'editor di linguaggio.
- NellaCasella degli strumenti, fare doppio clic suHSC, quindi trascinare l'istruzione HSC aggiunta a destra dell'istruzione XIC nell'editor di linguaggio.
- InOrganizzatore progetto, sotto il programma creato, fare doppio clic suVariabili locali.
- Nella griglia delle variabili locali, inserire le seguenti variabili:Variabili localiNome variabileTipo di datiMyCommandUSINTMyAppDataHSCAPPMyInfoHSCSTSMyPLSPLSMyStatusUINTLa griglia di variabili locali deve avere l'aspetto simile a quello raffigurato nella seguente immagine:

Fornire un feedback