Assegnazione di valori alle variabili HSC

Una volta aggiunte le variabili, utilizzare i seguenti passaggi per aggiungere valori alle variabili utilizzando la colonna
Valore iniziale
nella griglia di variabili. Un programma standard di norma utilizza una routine per assegnare valori alle variabili.
Per assegnare valori alle variabili HSC
  1. Aprire la griglia di variabili locali.
  2. Immettere i valori iniziali nelle variabili MyAppData come indicato nella seguente tabella.
    Valori iniziali
    Nome variabile
    Tipo di dati
    Valore iniziale
    MyAppData.PlsEnable
    BOOL
    Falso
    MyAppData.HscID
    UINT
    0
    MyAppData.HscMode
    UINT
    6
    MyAppData.Accumulator
    DINT
    Lasciare vuoto
    MyAppData.HPSetting
    DINT
    40
    MyAppData.LPSetting
    DINT
    -40
    MyAppData.OFSetting
    DINT
    50
    MyAppData.UFSetting
    DINT
    -50
    MyAppData.OutputMask
    UDINT
    3
    MyAppData.HPOutput
    UDINT
    1
    MyAppData.LPOutput
    UDINT
    2
    Valori iniziali HSC
    Per informazioni sui valori, vedere Tipo di dati HSCAPP e Valori HSCCmd.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal