Aggiunta e configurazione di un interrupt utente del contatore ad alta velocità (HSC)
Utilizzare i seguenti passaggi per aggiungere e configurare un interrupt HSC.
Per aggiungere e configurare un interrupt utente HSC
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro suProgrammi, quindi selezionareNuovo interrupt.
- Configurare l'interrupt HSC.
- Nella casellaNome, immettere il nome dell'interrupt HSC.
- Dall'elencoTiposelezionareContatore alta velocità (HSC).
- Dall'elencoIDselezionare l'ID HSC.
- Specificare le proprietà interrupt HSC.
- Specificare i parametri interrupt HSC.
- SelezionareCrea.
Fornire un feedback