Parametri interruzione HSC

I parametri dell'interruzione HSC servono per configurare le opzioni relative a maschera e avvio.

Avvio automatico (HSC0.AS)

Avvio automatico (HSC0.AS)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.AS
Bit
0...9
Sola lettura
L'avvio automatico è configurato con il dispositivo di programmazione e memorizzato come parte del programma utente. Il bit di avvio automatico definisce se la funzione di interruzione dell'HSC viene avviata automaticamente ogniqualvolta che il controllore entra in qualsiasi modalità di esecuzione o di collaudo.

Maschera overflow (HSCO.MV)

Il bit di controllo MV (maschera di overflow) viene utilizzato per abilitare (consentire) o disabilitare (non consentire) il verificarsi di un interrupt per overflow. Se il bit è disabilitato (0) e l'HSC rileva una condizione di raggiunto overflow, l'interrupt utente HSC non viene eseguita.
Il bit MV è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore anche in caso di spegnimento e riaccensione. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit MV.
Maschera overflow (HSCO.MV)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.MV
Bit
0...9
Sola lettura

Maschera underflow (HSCO.MN)

Maschera underflow (HSCO.MN)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.MN
Bit
2...9
Sola lettura
Il bit di controllo MN (maschera di underflow) viene utilizzato per abilitare (consentire) o disabilitare (non consentire) un interrupt per underflow. Se il bit è disabilitato (0) e l'HSC rileva una condizione di raggiunto underflow, l'interrupt utente HSC non viene eseguito.
Il bit MN è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore anche in caso di spegnimento e riaccensione. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit MN.

Maschera preimpostata alta (HSCO.MH)

Maschera preimpostata alta (HSCO.MH)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.MH
Bit
0...9
Sola lettura
Il bit di controllo MH (maschera del valore alto preimpostato) è utilizzato per abilitare (consentire) o disabilitare (non consentire) un interrupt per valore alto preimpostato. Se il bit viene cancellato (0) e l'HSC rileva una condizione di raggiunto valore alto preimpostato, l'interrupt utente HSC non viene eseguito.
Il bit MH è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore anche in caso di spegnimento e riaccensione. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit MH.

Maschera preimpostata bassa (HSCO.MH)

Maschera preimpostata bassa (HSCO.MH)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.ML
Bit
2...9
Sola lettura
Il bit di controllo ML (maschera valore basso preimpostato) è utilizzato per abilitare (consentire) o disabilitare (non consentire) un interrupt per valore basso preimpostato. Se il bit è deselezionato (0) e l'HSC rileva una condizione di raggiunto valore basso preimpostato, l'interrupt utente HSC non viene eseguito.
Il bit ML è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore anche in caso di spegnimento e riaccensione. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit ML.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal