Proprietà interruzione HSC

I bit di stato nelle proprietà dell'interruzione HSC indicano gli stati di abilitazione/disabilitazione e di esecuzione e se la condizione di interrupt è perduta o meno.

Abilitazione dell'interruzione da parte dell'utente (HSC0.Enabled)

Abilitazione dell'interruzione da parte dell'utente (HSC0.Enabled)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.Enabled
Bit
0...9
Sola lettura
Il bit Enabled è utilizzato per indicare lo stato di abilitazione o disabilitazione dell'interruzione dell'HSC.

Esecuzione dell'interruzione da parte dell'utente (HSC0.EX)

Esecuzione dell'interruzione da parte dell'utente (HSC0.EX)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.Ex
Bit
0...9
Sola lettura
Il bit EX (esecuzione interruzione da parte dell'utente) è impostato (1) ogniqualvolta il sottosistema dell'HSC inizi a elaborare la sottoroutine dell'HSC a causa di una delle seguenti condizioni:
  • Raggiunto valore basso preimpostato
  • Raggiunto valore alto preimpostato
  • Condizione di overflow - Conteggio crescente fino al valore di overflow
  • Condizione di underflow - Conteggio decrescente fino al valore di underflow
Il bit EX dell'HSC può essere utilizzato nel programma di controllo come logica condizionale, per determinare se è in esecuzione un'interruzione dell'HSC.
Il sottosistema dell'HSC cancella (0) il bit EX quando il controllore completa l'elaborazione della sottoroutine dell'HSC.

Interruzione da parte dell'utente in attesa (HSC0.PE)

Interruzione da parte dell'utente in attesa (HSC0.PE)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.PE
Bit
0...9
Sola lettura
Il flag di stato PE (Interrupt utente in attesa) indica che un interrupt è momentaneamente sospeso. È possibile monitorare il bit di stato PE o utilizzarlo per la logica nel programma di controllo, se è necessario determinare quando non è possibile eseguire immediatamente una sottoroutine. Il bit PE è mantenuto dal controllore e viene impostato e cancellato automaticamente.

Interruzione da parte dell'utente persa (HSC0.LS)

Interruzione da parte dell'utente persa (HSC0.LS)
Parametro
Formato dati
Modalità HSC
Accesso al programma utente
HSCO.LS
Bit
0...9
Sola lettura
Il flag di stato LS (interruzione da parte dell'utente persa) indica che un'interruzione è andata persa. Il controllore può elaborare una condizione attiva di interrupt utente e mantiene un interrupt utente in attesa prima dell'impostazione del bit di perdita.
Il bit LS è impostato dal controllore. L'utilizzo e il monitoraggio di una condizione di perdita sono gestiti dal programma di controllo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal