Pagina di configurazione Scheda di memoria
Una scheda di memoria viene utilizzata principalmente per eseguire il backup dei file di progetto e archiviare registri di dati e file ricetta.
La pagina di configurazione
Scheda di memoria
è disponibile per i controllori L20E. Utilizzare la pagina per eseguire le azioni riportate di seguito:- Eseguire il backup dei file di progetto nella scheda di memoria.
- Ripristinare i file di progetto dalla scheda di memoria.
- Aprire la vista Diagnostica controllore per confrontare le impostazioni nella scheda di memoria con quelle nel progetto.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Diagnostica | Apre la vista Diagnostica controllore. Il pulsante è disponibile quando il controllore è connesso (online). |
Carica all'accensione | Specifica il comportamento della scheda di memoria quando il controllore L20E viene acceso. Le opzioni includono:
|
Sovrascrivi impostazioni Ethernet | Consente di specificare se sovrascrivere le impostazioni Ethernet con le impostazioni della scheda di memoria. Il comportamento di Sovrascrivi impostazioni Ethernet varia in base all'opzione selezionata per Carica all'accensione :
L'impostazione dello stato del server Modbus sarà sovrascritta, a prescindere dalla selezione o meno della casella di controllo. |
Includi i valori variabili in fase di backup e ripristino | Determina se includere i valori logici e di progetto delle variabili durante il backup o il ripristino di un programma utente nella o dalla scheda di memoria. Per impostazione predefinita, la casella di controllo è deselezionata. |
Abilita crittografia su progetto di backup dell'utente | Determina se attivare la crittografia durante il backup dei progetti del controllore. Per impostazione predefinita, la casella di controllo è deselezionata. |
Avvia il backup dei programmi utente e dei file di progetto del controllore L20E nella scheda di memoria. Questo pulsante è disponibile nelle seguenti condizioni:
| |
Avvia il ripristino dei programmi utente e dei file di progetto controllore L20E dalla scheda di memoria. Questo pulsante è disponibile nelle seguenti condizioni:
| |
Per ulteriori informazioni sulla scheda microSD, vedere . | |
Fornire un feedback