Ripristinare i file di progetto dalla scheda di memoria
Premere il pulsante
Scheda di memoria
nella pagina di configurazione per ripristinare i programmi e i file di funzione del controllore L20E in caso di perdita di dati imprevista causata da un'interruzione dell'alimentazione o da un errore del controllore.Prerequisiti
- Viene rilevata la scheda di memoria in cui è memorizzato il progetto.
- Il controllore è in modalitàProgrammazione remota.
Per ripristinare i file di progetto dalla scheda di memoria
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Nella struttura ad alberoControllore, fare clic suScheda di memoria.
- (Facoltativo) Nella pagina di configurazioneScheda di memoria, selezionare Includi valori variabili al backup o al ripristino in base alle esigenze.
- SelezionareRipristina dalla scheda di memoria.
- NellaScheda di memoria, selezionareRipristina.
Fornire un feedback