Eseguire il backup dei file di progetto nella scheda di memoria

Utilizzare la pagina di configurazione
Scheda di memoria
per eseguire il backup di file di progetto, registri dati o file ricetta L20E in una scheda di memoria microSD. Questo backup garantisce il ripristino da una perdita imprevista di dati.
Prerequisiti
  • Il controllore è in modalità
    Programmazione remota
    .
  • Viene rilevata una scheda di memoria.
Per eseguire il backup dei file di progetto sulla scheda di memoria
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , fare clic su
    Scheda di memoria
    .
  3. (Facoltativo) Nella pagina di configurazione
    Scheda di memoria
    , selezionare Includi valori variabili al backup o al ripristino in base alle esigenze.
  4. Selezionare
    Esegui backup sulla scheda di memoria
    .
  5. Nella
    Scheda di memoria
    , selezionare
    Esegui backup
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal