Pagina di configurazione mappatura Modbus
La mappatura Modbus consente la comunicazione tra un controllore
Micro800
e dispositivi Modbus, come una PanelView Component (PVC) DesignStation. La mappatura Modbus supporta fino a 200 variabili ed è disponibile per i seguenti controllori:- L20E
- L50E
- L70E
Utilizzare la pagina di configurazione
Mappatura Modbus
per:- Associare un valore di indirizzo Modbus a un valore nel controlloreMicro800.
- Eliminare l'associazione di un indirizzo Modbus.
- Esportare mappature Modbus.
- Importare mappature Modbus.
Il formato di indirizzamento Modbus è specifico del dispositivo. Anche se possono essere documentati in modi diversi per una maggiore comprensione da parte dell'utente, i byte trasmessi via cavo rimangono identici. Nei seguenti esempi, un controllore
Micro800
funge da slave e l'indirizzo logico della prima bobina è 000001.- Esempio PVCLo stesso formato viene utilizzato per la configurazione dell'indirizzo Modbus in PVC DesignStation eFactoryTalk Design Workbench. In particolare, alla prima bobina viene assegnato l'indirizzo 000001 nella PVC DesignStation eFactoryTalk Design Workbench. Se si inserisce lo stesso indirizzo Modbus, il programma collega un tag della PVC DesignStation a una variabile diFactoryTalk Design Workbench.
- Esempio per altri dispositiviPer alcuni dispositivi, l'intervallo degli indirizzi Modbus non è allineato con il formato della mappatura ModbusFactoryTalk Design Workbench. Un formato comune permette al master di rappresentare l'indirizzo Modbus, che è l'indirizzo fisico trasmesso via cavo, con indirizzo Modbus 000000 assegnato alla prima bobina. In questo caso l'indirizzo master di 000000 per la prima bobina deve essere mappato a 000001 nella mappatura Modbus diFactoryTalk Design Workbench.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Ethernet | Fornisce un collegamento alla pagina di configurazione Ethernet del controllore, in cui è possibile attivare il protocollo Modbus Transmission Control Protocol (TCP). |
Nome variabile | Specifica il nome della variabile associata all'indirizzo Modbus corrente. La mappatura Modbus supporta fino a 200 variabili. |
Tipo di dati | Specifica i tipi di dati Modbus disponibili per la configurazione. |
Indirizzo | Specifica l'indirizzo Modbus che verrà immesso. Un indirizzo contiene 5 o 6 cifre, con la prima cifra che rappresenta il tipo di registro.
|
Indirizzo utilizzato | Specifica l'intervallo degli indirizzi Modbus associabili a una variabile. I valori variano con l'indirizzo Modbus e il tipo di dati. Gli intervalli di indirizzi a 6 cifre sono i seguenti:
Gli intervalli di indirizzi a 5 cifre sono i seguenti:
|
Fornire un feedback