Esportazione e importazione della mappatura Modbus

Esportare o importare informazioni di mappatura Modbus in blocco esportando o importando un file CSV.
Il file CSV contiene informazioni sulle associazioni degli indirizzi Modbus, tra cui il nome della variabile, il tipo di dati, l'indirizzo e l'indirizzo utilizzato. È possibile esportare o importare fino a 200 associazioni di mappatura Modbus. Le associazioni di mappatura Modbus importate sovrascriveranno tutte le associazioni precedenti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal