Aggiungere Mappature Modbus
Utilizzare la pagina di configurazione Mappatura Modbus per aggiungere un valore di indirizzo Modbus a una variabile nel controllore Micro800. La mappatura Modbus supporta un massimo di 200 variabili.
SUGGERIMENTO:
Il nome del programma associato alla variabile selezionata segue il nome della variabile. Ad esempio, in
CountDown@LD1
, CountDown
è il nome della variabile e LD1
è il nome del programma.Per aggiungere mappature Modbus
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Nella struttura ad alberoControllore, fare clic suMappatura Modbus.
- Nella grigliaMappatura Modbus, selezionare il
o fare doppio clic su Seleziona variabile. - Nel selettore di variabili, individuare e selezionare una variabile, quindi selezionareSeleziona.SUGGERIMENTO: Per eliminare una mappatura Modbus, nella grigliaMappatura Modbusfare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile e selezionareElimina.
Fornire un feedback