Pagina di configurazione Memoria
La pagina di configurazione
Memoria
mostra le dimensioni della memoria allocata, disponibile e utilizzata per i diversi elementi. Per poter visualizzare le informazioni nella pagina, è necessario compilare il progetto del controllore. I dati nella pagina vengono aggiornati dopo la compilazione del progetto.Utilizzare la pagina di configurazione
Memoria
per eseguire le azioni riportate di seguito:- Visualizzare le informazioni sulla memoria di un controlloreMicro800.
- Specificare la memoria dati riservata per le variabili temporanee.
- Compilare un progetto del controllore.
SUGGERIMENTO:
- Le informazioni per il controllore in questa pagina vengono aggiornate dopo la compilazione del progetto. Prima di visualizzare la pagina, compilare il progetto.
- Prima della compilazione iniziale, i parametriAllocazioni correntiriportanoN/D.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Memoria max | Mostra, in byte, la capacità di memoria del controllore Micro800 . |
Allocazione dati max | Mostra, in byte, la quantità di memoria allocata ai dati. |
Allocazioni correnti | |
Dati | Mostra, in byte, la quantità di memoria utilizzata per supportare le variabili di sistema, gli ingressi e le uscite del controllore. |
Programma | Mostra, in byte e passi *, la quantità di memoria utilizzata dai programmi nel progetto del controllore. |
Spazio disponibile | |
Dati | Mostra, in byte, la quantità di memoria dati rimanente nel controllore. |
Programma | Mostra, in byte e passi, la quantità di memoria di programma rimanente nel controllore. |
Progetto integrato | |
Allocate | Mostra, in byte, la quantità di memoria riservata per i file necessari per creare il progetto del controllore. |
Utilizzato | Mostra, in byte, la quantità di memoria utilizzata dai file necessari per creare il progetto del controllore. |
Libero | Mostra, in byte, la quantità di memoria disponibile per tutti i file necessari per creare il progetto del controllore. |
Variabili temporanee | |
Memoria dati riservata per le variabili temporanee | Mostra, in byte, la quantità di memoria riservata per le variabili temporanee. Per impostazione predefinita, le dimensioni della memoria sono:
|
Allocate | Mostra, in byte, la quantità di memoria riservata per le variabili temporanee e le espressioni complesse durante la compilazione. |
Utilizzato | Mostra, in byte, la quantità di memoria utilizzata dalle variabili temporanee e dalle espressioni complesse durante la compilazione. |
Libero | Mostra, in byte, la quantità di memoria disponibile per le variabili temporanee e le espressioni complesse durante la compilazione. |
Memoria conservativa | |
Allocate | Le due barre mostrano rispettivamente:
|
Utilizzato | Le due barre mostrano rispettivamente:
|
Libero | Le due barre mostrano rispettivamente:
|
Step è l'unità di misura per il numero di istruzioni ladder di base, assumendo che ciascun blocco di istruzioni sia approssimativamente:
| |
Fornire un feedback