Compilare un progetto Micro800
Compilare il progetto Micro800 per identificare e correggere eventuali errori nel codice. Prima di compilare il progetto, verificare che tutti i download siano completi e che il progetto sia stato salvato.
Prerequisiti
- Completa tutti i download.
Per compilare un progetto Micro800
- Creare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
- InOrganizzatore progetto, selezionare il nodo del controllore, quindi dalla barra dei menu selezionare .
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del controllore, quindi selezionareCompila.
- Nella pagina di configurazione della memoria del controllore, selezionarecompilazione.
SUGGERIMENTO: Se un progetto supera la capacità di memoria del controllore di destinazione, la compilazione non andrà a buon fine. Rimuovere le variabili non necessarie o semplificare la logica per ridurre l'utilizzo della memoria. - (Facoltativo) Monitorare il processo, quindi identificare e gestire eventuali errori di compilazione del progetto:
- Nel riquadroUscita, nella paginaRegistro, monitorare l'avanzamento della compilazione e identificare gli errori di compilazione.
- Nel riquadroUscita, nella paginaElenco errori, visualizzare e risolvere eventuali errori di compilazione.
- Pulire gli errori di compilazione eseguendo una delle operazioni seguenti:
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del controllore, quindi selezionarePulisci.
- Dalla barra del menu, selezionare .
Fornire un feedback