Diagnostica Ethernet per i controllori L20E, L50E e L70E

Il protocollo
Generale
visualizza le statistiche della porta Ethernet integrata nei controllori L20E, L50E e L70E.
SUGGERIMENTO:
  • Per il reset a zero dei contatori del protocollo
    Ethernet - Generale
    , selezionare
    Reset contatori
    .
  • Per configurare l'indirizzo del protocollo Internet, utilizzare Pagina di configurazione porta Ethernet.
Statistiche monitorate e visualizzate in tempo reale
File
Descrizione
Protocolli
Seleziona il protocollo per visualizzare i parametri corrispondenti. I parametri riportati nella tabella sono disponibili quando si seleziona
Generale
dall'elenco
Protocolli
.
Reimposta contatori
Azzera o reimposta i contatori diagnostici.
Stato collegamento Ethernet
Stato porta
Mostra lo stato della porta come abilitata o disabilitata.
Velocità
Mostra la velocità della porta in megabit al secondo (Mbps).
Indirizzo MAC porta
Mostra l'indirizzo di identificazione MAC della porta.
Modalità duplex
Mostra la modalità duplex: Full o Half.
Contatori interfaccia
Ottetti in entrata
Mostra il numero di ottetti ricevuti sull'interfaccia. Un ottetto è uguale a otto bit.
Ottetti in uscita
Mostra il numero di ottetti trasmessi sull'interfaccia.
Pacchetti unicast in entrata
Mostra il numero di pacchetti unicast ricevuti sull'interfaccia.
Pacchetti unicast in uscita
Mostra il numero di pacchetti unicast inviati dall'interfaccia.
Pacchetti non unicast in entrata
Mostra il numero di pacchetti non unicast ricevuti sull'interfaccia.
Pacchetti non unicast in uscita
Mostra il numero di pacchetti non unicast trasmessi sull'interfaccia.
Pacchetti scartati in entrata
Mostra il numero di pacchetti in entrata (unicast e multicast) ricevuti sull'interfaccia e scartati.
Pacchetti scartati in uscita
Mostra il numero di pacchetti in uscita trasmessi sull'interfaccia e scartati.
Pacchetti con errori in entrata
Mostra il numero di pacchetti in entrata con errori, esclusi i pacchetti in entrata scartati.
Pacchetti con errori in uscita
Mostra il numero di pacchetti in uscita con errori, esclusi i pacchetti in uscita scartati.
Pacchetti con protocollo sconosciuto in entrata
Mostra il numero di pacchetti in entrata con un protocollo sconosciuto.
Contatori supporto
Errori di allineamento
Mostra il numero di frame ricevuti con lunghezza diversa da un ottetto di numeri integrali.
Errori FCS
Mostra il numero di frame ricevuti che non passano il controllo FCS.
Collisioni singole
Mostra il numero di frame trasmessi correttamente che hanno subito esattamente una collisione.
Collisioni multiple
Mostra il numero di frame trasmessi correttamente che hanno subito più di una collisione.
Errori test SQE
Mostra il numero di volte che è stato generato un messaggio di errore relativo al test SQE.
Trasmissioni differite
Mostra il numero di frame che hanno subito un ritardo durante il primo tentativo di trasmissione a causa di mezzo occupato.
Collisioni ritardate
Mostra il numero di volte che una collisione è stata rilevata oltre l'unità di tempo a 512 bit durante la trasmissione di un pacchetto.
Collisioni eccessive
Mostra il numero di frame non riusciti durante la trasmissione a causa di collisioni eccessive.
Errori di trasmissione MAC
Mostra il numero di frame non riusciti durante la trasmissione a causa di un errore di trasmissione di sottolivello MAC interno.
Errori MAC ricevuti
Mostra il numero di frame non riusciti durante la ricezione su un'interfaccia a causa di un errore di ricezione di sottolivello MAC interno.
Errori rilevamento portante
Mostra il numero di volte che la condizione di rilevamento del portante è stata persa o mai rilevata nel tentativo di trasmissione di un frame.
Frame troppo lungo
Mostra il numero di frame ricevuti al di sopra delle dimensioni massime consentite.
Statistiche IP
Pacchetti IP totali inviati
Mostra il numero totale di pacchetti IP trasmessi correttamente.
Pacchetti IP totali ricevuti
Mostra il numero totale di pacchetti IP ricevuti correttamente.
Byte IP totali inviati
Mostra il numero totale di byte IP trasmessi correttamente.
Byte IP totali ricevuti
Mostra il numero totale di byte IP ricevuti correttamente.
Pacchetti IP inviati eliminati
Mostra il numero totale di pacchetti IP inviati scartati.
Pacchetti IP ricevuti eliminati
Mostra il numero totale di pacchetti IP ricevuti scartati.
Frammenti IP totali inviati
Mostra il numero totale di frammenti IP inviati.
Frammenti IP totali ricevuti
Mostra il numero totale di frammenti IP ricevuti.
Errore checksum IP ricevuto
Mostra il numero totale di pacchetti IP ricevuti con errori checksum.
Pacchetti IP non validi
Mostra il numero totale di pacchetti IP non validi.
Statistiche TCP
Pacchetti TCP inviati
Mostra il numero totale di pacchetti TCP inviati.
Pacchetti TCP ricevuti
Mostra il numero totale di pacchetti TCP ricevuti.
Byte TCP inviati
Mostra il numero totale di byte TCP inviati.
Byte TCP ricevuti
Mostra il numero totale di byte TCP ricevuti.
Connessioni TCP interrotte
Mostra il numero totale di connessioni TCP interrotte.
Pacchetti TCP ricevuti eliminati
Mostra il numero totale di pacchetti TCP scartati.
Connessioni TCP
Mostra il numero totale di connessioni TCP.
Disconnessioni TCP
Mostra il numero totale di disconnessioni TCP.
Errore checksum TCP
Mostra il numero totale di pacchetti TCP con errori checksum.
Pacchetti TCP non validi
Mostra il numero totale di pacchetti TCP non validi.
Pacchetti TCP ritrasmessi
Mostra il numero totale di pacchetti TCP ritrasmessi.
Statistiche UDP
Pacchetti UDP inviati
Mostra il numero totale di pacchetti UDP inviati.
Pacchetti UDP ricevuti
Mostra il numero totale di pacchetti UDP ricevuti.
Byte UDP inviati
Mostra il numero totale di byte UDP inviati.
Byte UDP ricevuti
Mostra il numero totale di byte UDP ricevuti.
Pacchetti UDP ricevuti eliminati
Mostra il numero totale di pacchetti UDP scartati durante la ricezione.
Errore checksum UDP
Mostra il numero totale di pacchetti UDP con errori checksum.
Pacchetti UDP non validi
Mostra il numero totale di pacchetti UDP non validi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal