Statistiche di Panoramica EtherNet/IP per i controllori L50E e L70E

Il protocollo Panoramica EtherNet/IP monitora le statistiche Ethernet per i controllori L50E e L70E.
Statistiche monitorate e visualizzate in tempo reale
Campo
Descrizione
Connessioni TCP
Connessioni TCP attive
Mostra il numero corrente di connessioni TCP attive per la messaggistica EtherNet/IP.
Connessioni TCP massime
Mostra il numero massimo di connessioni TCP supportate per la messaggistica EtherNet/IP.
Non connesso
Pacchetti inviati al secondo
Mostra il numero di messaggi non connessi o pacchetti EtherNet/IP inviati nell'ultimo secondo. Per impostazione predefinita, il numero viene incrementato di uno ogni due secondi circa a causa di un'attività che verifica lo stato di connessione del controllore.
Pacchetti ricevuti al secondo
Mostra il numero di messaggi non connessi o pacchetti EtherNet/IP ricevuti nell'ultimo secondo. Per impostazione predefinita, il numero viene incrementato di uno ogni due secondi circa a causa di un'attività che verifica lo stato di connessione del controllore.
Pacchetti totali inviati
Mostra il numero cumulativo di messaggi non connessi o pacchetti EtherNet/IP inviati.
Pacchetti totali ricevuti
Mostra il numero cumulativo di messaggi non connessi o pacchetti EtherNet/IP ricevuti.
Connesso
Pacchetti inviati al secondo
Mostra il numero di messaggi connessi o pacchetti EtherNet/IP inviati nell'ultimo secondo.
Pacchetti ricevuti al secondo
Mostra il numero di messaggi connessi o pacchetti EtherNet/IP ricevuti nell'ultimo secondo.
Pacchetti totali inviati
Mostra il numero cumulativo di messaggi connessi o pacchetti EtherNet/IP inviati.
Pacchetti totali ricevuti
Mostra il numero cumulativo di messaggi connessi o pacchetti EtherNet/IP ricevuti.
Pacchetti I/O al secondo
Pacchetti I/O al secondo ricevuti (effettivi)
Mostra il numero di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 trasmessi nell'ultimo secondo.
Pacchetti I/O al secondo ricevuti (effettivi)
Mostra il numero di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 ricevuti nell'ultimo secondo.
Pacchetti I/O al secondo totali (effettivi)
Mostra il numero totale di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 che il sistema ha ricevuto, inviato, inibito e rifiutato nell'ultimo secondo.
Pacchetti I/O al secondo rifiutati (effettivi)
Mostra il numero di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 che il sistema ha rifiutato nell'ultimo secondo.
Conteggi pacchetti I/O
Pacchetti I/O inviati
Mostra il numero cumulativo di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 trasmessi dal sistema.
Pacchetti I/O ricevuti
Mostra il numero cumulativo di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 ricevuti dal sistema.
Pacchetti I/O rifiutati
Mostra il numero cumulativo di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 rifiutati dal sistema.
Questi pacchetti erano messaggi ricevuti e quindi rifiutati perché la connessione è stata chiusa o perché era presente un indirizzo multicast duplicato.
Pacchetti I/O mancati
Mostra il numero cumulativo di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 non ricevuti nell'ordine.
Ogni pacchetto UDP ha un numero di sequenza e se un pacchetto manca (danneggiato o rilasciato), il sistema riconoscerà tale vuoto alla ricezione del pacchetto successivo ricevuto. Incrementi di contatore persi per il numero di pacchetti persi.
Pacchetti I/O totali
Mostra il numero totale di pacchetti EtherNet/IP di Classe 1 che il sistema ha ricevuto, inviato, inibito e rifiutato.
Connessioni applicazione
Tipo
Mostra la classe della connessione: Classe 1 o Classe 3.
Stato
Mostra lo stato della connessione: Attivo e Inattivo.
Uptime
Mostra il tempo trascorso per la connessione che è stata mantenuta.
Numero di serie
Mostra l'identificatore univoco per ciascuna connessione.
Dimensione pacchetti O->T
Mostra la dimensione dei dati di pacchetto dall'originatore alla destinazione in byte.
Dimensione pacchetti T->O
Mostra la dimensione dei dati di pacchetto dalla destinazione all'originatore in byte.
Pacchetti persi ricevuti
Mostra il numero di pacchetti persi a causa di quella connessione particolare.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal