Diagnostica comunicazioni per DeviceNet
La pagina di diagnostica delle comunicazioni per DeviceNet è disponibile nella pagina di configurazione Modulo plug-in 2080-DNET20 quando il modulo plug-in è della revisione 2.
Quando il controllore è connesso, è disponibile il pulsante
Diagnostica
. Quando FactoryTalk Design Workbench
è in modalità online, la pagina di diagnostica è abilitata e i valori vengono aggiornati dal controllore.
SUGGERIMENTO:
Se il controllore
Micro800
è protetto da password, è necessario immettere la password per visualizzare la Diagnostica comunicazioni
per DeviceNet.Se si esegue la diagnosi della comunicazione seriale e la porta seriale utilizza il driver DeviceNet, la seguente tabella elenca le statistiche monitorate e visualizzate in tempo reale.
File | Descrizione |
|---|---|
Numero slot | Mostra lo slot al quale viene collegato il modulo plug-in 2080-DNET20 sul controllore L20E, L50E o L70E. Numeri slot: da 1 a 5. |
Stato | Mostra lo stato dello scanner. Lo stato è di sola lettura. Per ulteriori informazioni, vedere Codici di stato per lo scanner DeviceNet. |
Modalità | Mostra la modalità dello scanner: inattivo o in esecuzione. |
Baud Rate | Mostra il baud rate dello scanner. I valori sono:
|
Indirizzo | Mostra l'indirizzo dello scanner letto dal dispositivo. |
Scansione automatica | Mostra lo stato della scansione automatica come abilitata o disabilitata. |
Nodi nell'elenco di scansione | Mostra i nodi abilitati sulla rete. È possibile abilitare fino a 20 nodi. Gli stati dei nodi sono:
|
Fornire un feedback