Codici di stato per lo scanner DeviceNet
Il modulo plug-in 2080-DNET20 aggiunge funzionalità DeviceNet al controllore L20E, L50E o L70E.
Valore stato | Descrizione |
|---|---|
65 | Scansione automatica attiva (stato Solo scanner) |
67 | Riservato |
68 | Riservato |
69 | Riservato |
70 | Lo scanner non ha completato il controllo DUP MAC |
71 | Valore non valido nell'elenco scansione |
72 | Il dispositivo ha interrotto la comunicazione |
73 | Mancata corrispondenza tra dispositivo e scan list |
74 | Lo scanner ha rilevato un overrun dei dati |
75 | Non è stato rilevato traffico di rete |
76 | Non è stato rilevato traffico di rete per lo scanner |
77 | La dimensione dei dati restituita non ha corrispondenze nell'elenco di scansione |
78 | Il dispositivo nella scan list non è attivo nella subnet |
79 | Lo scanner non ha completato la trasmissione di un messaggio |
80 | Lo scanner è in modalità inattiva |
81 | Lo scanner è in modalità errore |
82 | Frammento I/O fuori sequenza |
83 | Dispositivo rifiutato per l'inizializzazione |
84 | Dispositivo non ancora inizializzato |
85 | Dimensioni dati errate in una connessione con questo dispositivo |
86 | Il dispositivo (slave) è passato allo stato inattivo |
87 | Il master condiviso non ha allocato slave |
88 | Il master condiviso non ha allocato le opzioni richieste |
89 | Download di Keeper non riuscito |
90 | Scanner disabilitato dall'utente |
91 | Bus Off rilevato nello scanner |
92 | Alimentazione di rete non rilevata |
93 | Errore CRC rilevato in uno o più blocchi di configurazione |
94 | Riservato |
95 | La tecnologia flash del programma di applicazione dello scanner è in fase di aggiornamento |
96 | La porta è in modalità test |
97 | L'utente ha interrotto lo scanner |
98 | Esc, overflow, Dividi o altri errori del processore |
99 | Watchdog dello scanner scaduto |
Fornire un feedback