Visualizzazione Panoramica
Nella finestra di dialogo
Definizione dispositivo
, utilizzare la visualizzazione Panoramica
per:- Immettere il nome e la descrizione del dispositivo.
- Immettere la configurazione IP per il dispositivo.
- Definire la serie e la revisione del dispositivo.
- Selezionare la codifica elettronica.
- Configurare la connessione e i formati dati.
SUGGERIMENTO:
- I parametri in questa finestra di dialogo appaiono disattivati in modalità Esecuzione.
- Quando si è online, gli unici parametri modificabili sonoDescrizione,Codifica elettronicaeIO-Link classe B abilitato.
- Dopo aver apportato una modifica e aver selezionatoOKnella finestra di dialogoDefinizione dispositivo, è necessario selezionareOKoApplicanella visualizzazionePanoramicaaffinché la modifica abbia effetto.
Fornire un feedback