Parametri della visualizzazione Panoramica

Parametro
Descrizione
Tipo di dispositivo
Visualizza il tipo di dispositivo.
Cambia tipo
Modifica il tipo di dispositivo.
Nome
Specifica il nome del dispositivo.
Il nome deve essere conforme allo standard IEC_61131. Se in questo campo si immette un carattere non valido o se il nome supera i 40 caratteri, il software ignorerà il carattere. Non è possibile modificare il nome quando si è online.
Descrizione
Specifica la descrizione del dispositivo.
I caratteri oltre la lunghezza massima consentita di 512 caratteri per la descrizione verranno ignorati.
Indirizzo Ethernet
Consente di specificare la configurazione IP per il dispositivo.
  • Rete privata
    : selezionare il valore nell'elenco, da 1 a 254.
  • Indirizzo IP
    : immettere un indirizzo IP univoco per identificare ciascun nodo sulla rete IP.
  • Nome host
    : immettere un nome di dominio completo, come ad esempio
    module.yourcompany.com
    .
Serie
Specifica la serie hardware del dispositivo.
Revisione
Specifica la revisione del firmware del dispositivo, inclusi i livelli di revisione principale e secondaria.
Codifica elettronica
Specifica la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore. I valori possibili includono:
  • Modulo compatibile
  • Corrispondenza esatta
  • Disabilita codifica
Per informazioni più dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Codifica elettronica in
Logix 5000
Tecnica di applicazione dei sistemi di controllo, pubblicazione LOGIX-AT001.
AVVERTIMENTO: La codifica elettronica in questa finestra di dialogo è per questo dispositivo e non per i dispositivi IO-Link connessi al dispositivo.
Assegnazione modalità canale
Specifica il metodo per assegnare le modalità del canale del dispositivo. I valori possibili includono:
  • Selezionabile dall'utente
    : supporta la funzionalità IO-Link altamente integrata completa
  • Predefinito con IO-Link generico
    : supporto IO-Link semplificato. I dati IO-Link generici sono disponibili tramite la connessione master IO-Link.
    Non è possibile aggiungere dispositivi IO-Link nella struttura I/O e la configurazione dei parametri del dispositivo IO-Link non è supportata.
    È necessario selezionare questa opzione se si desidera configurare la connessione come Solo ascolto.
Predefinito con IO-Link generico
è disponibile solo quando si seleziona Revisione principale 3 nella finestra di dialogo Definizione dispositivo. Se si seleziona Revisione principale 1 o 2,
Selezionabile dall'utente
è l'unico metodo per Assegnazione modalità canale.
Connessione
Quando Assegnazione modalità canale è configurata come
Selezionabile dall'utente
, i valori possibili includono:
  • Dati
  • Stato Ethernet e dati
  • Dati con eventi
  • Dati con eventi e stato Ethernet
Quando Assegnazione modalità canale è configurata come
Predefinito con IO-Link generico
, i valori possibili includono:
  • Dati
  • Dati con eventi
  • Dati di solo ascolto
  • Ascolta solo dati con eventi
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal