Codifica elettronica
La codifica elettronica riduce la possibilità di utilizzare il dispositivo errato in un sistema di controllo. Inoltre, confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore.
Per informazioni dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Codifica elettronica in Tecnica di applicazione dei sistemi di controllo, pubblicazione LOGIX-AT001.
La codifica elettronica confronta questi attributi:
Attributo | Descrizione |
|---|---|
Fornitore | Il produttore del dispositivo. |
Tipo di dispositivo | Il tipo generico di dispositivo, ad esempio, dispositivo I/O digitale. |
Codice prodotto | Il tipo specifico di dispositivo. Codice prodotto è associato a un numero di catalogo. |
Revisione principale | Un numero che rappresenta le capacità funzionali di un dispositivo. |
Revisione secondaria | Un numero che rappresenta i cambiamenti di comportamento nel dispositivo. |
Sono disponibili le seguenti opzioni di codifica elettronica:
Opzione di codifica | Descrizione |
|---|---|
Modulo compatibile | Nei casi in cui è possibile emulare il dispositivo definito, consente al dispositivo installato di accettare la codifica del dispositivo definito nel progetto. Con Modulo compatibile , generalmente è possibile sostituire un dispositivo con un altro dalle seguenti caratteristiche:
|
Disabilita codifica | Indica che gli attributi della codifica non vengono considerati durante il tentativo di comunicazione con un dispositivo. Con l'opzione Disabilita codifica , è possibile stabilire la comunicazione con un dispositivo diverso dal tipo specificato nel progetto.
AVVERTIMENTO:
l'uso dell'opzione Disabilita codifica richiede estrema cautela. Se usata in modo improprio, potrebbero verificarsi lesioni personali o decesso, danni alla proprietà o perdite economiche.Si consiglia vivamente di non utilizzare l'opzione Disabilita codifica. Se si sceglie di utilizzare l'opzione Disabilita codifica , ci si assume la piena responsabilità di comprendere se il dispositivo utilizzato soddisfa i requisiti funzionali dell'applicazione. |
Corrispondenza esatta | Indica che tutti gli attributi della codifica devono corrispondere alla comunicazione stabilita. Se la corrispondenza di qualche attributo non è esatta, non è possibile stabilire la comunicazione con il dispositivo. |
Considerare le implicazioni di ciascuna opzione di codifica quando se ne seleziona una.
IMPORTANTE:
La modifica online dei parametri della codifica elettronica interrompe i collegamenti al dispositivo e a tutti i dispositivi connessi tramite il dispositivo. Interrompe anche le connessioni dagli altri controller.
L'interruzione di una connessione I/O a un dispositivo potrebbe causare una perdita di dati.
Fornire un feedback