Loading
CASO DI STUDIO | ACQUA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Recent ActivityRecent Activity

Il controllo di processo unificato offre chiarezza operativa

Inland Empire Utilities Agency sostituisce il suo sistema SCADA aziendale con il sistema di controllo distribuito PlantPAx e riduce la complessità per gli operatori

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
impianto di trattamento delle acque reflue al tramonto presso il serbatoio

Michael Gallagher è un analista di sistemi di controllo presso Inland Empire Utilities Agency (IEUA). L'agenzia regionale di trattamento delle acque e delle acque reflue serve circa 935000 persone in un'area di 627 km² nella parte occidentale della contea di San Bernardino, California. IEUA gestisce cinque impianti di trattamento delle acque reflue, un sistema di acqua riciclata, un sistema di ricarica delle acque sotterranee e un impianto di salatura per un'agenzia cliente.

La visione di IEUA è essere un leader mondiale nella gestione delle acque e nella tutela ambientale. L'agenzia è impegnata a continuare a investire per garantire l'approvvigionamento idrico sia per oggi che per il futuro. IEUA ha deciso di utilizzare il PlantPAx® Distributed Control System (DCS) di Rockwell Automation per supportare un piano decennale di aggiornamento del sistema SCADA aziendale.

Guarda il video

VIDEO
Controllo di processo unificato Inland Empire Utilities Agency

Inland Empire Utilities Agency sostituisce il sistema SCADA aziendale con il PlantPAx Distributed Control System e riduce la complessità per gli operatori

michael gallagher analista di sistemi di controllo presso Inland Empire Utilities Agency

Michael Gallagher

Analista di sistemi di controllo, Inland Empire Utilities Agency

Sistema DCS obsoleto

“Avevamo un sistema DCS obsoleto di circa 30 anni. Poiché il personale delle operazioni e della manutenzione non aveva molta accessibilità, il nostro gruppo di controllo doveva essere coinvolto ogni volta che era necessario apportare una modifica”, spiega Michael. “Ora, con PlantPAx, la responsabilità è tornata nelle mani degli operatori e dei team di manutenzione.”

Ad oggi, IEUA ha convertito tre impianti alla piattaforma PlantPAx e ha iniziato la migrazione di un quarto impianto all'inizio di quest'anno. Il nuovo sistema incorpora diverse soluzioni Rockwell Automation, tra cui PowerFlex 750 Series Drives, CENTERLINE Motor Control Centers e IntelliCENTER Software, ControlLogix® Programmable Controllers, ThinManager Software, FactoryTalk® AssetCentre software, e moduli di input/output.

Aggiornamenti live

“Questi aggiornamenti sono stati effettuati in ogni impianto su un sistema attivo e funzionante”, afferma Michael. “Con l'aiuto di Rockwell Automation, dei nostri consulenti di progettazione e del nostro personale interno, siamo riusciti a realizzare questi aggiornamenti senza influire sulle operazioni e senza incorrere in alcun fermo.”

In quanto agenzia per le acque reflue, la resilienza e la disponibilità sono priorità per IEUA. Dal punto di vista del controllo, l'agenzia si vanta di avere tempi di fermo minimi o quasi nulli.

Uniformità tra gli impianti

Dall'implementazione degli aggiornamenti, IEUA ha ridotto il numero di ordini di lavoro relativi ai sistemi di controllo e il numero di ordini di modifica necessari per i progetti di integrazione dei sistemi di controllo.  

“Uno dei valori più significativi che stiamo riscontrando con gli aggiornamenti è la coerenza tra i nostri impianti. Con un controllo standardizzato e una grafica ad alte prestazioni, ogni impianto ha lo stesso aspetto e la stessa configurazione”, afferma Michael. “Questo aiuta a semplificare il supporto fuori orario che forniamo quando gli operatori si spostano da un impianto all'altro.”

Il coinvolgimento e la formazione dei principali stakeholder sono stati fondamentali per il successo dell'aggiornamento di IEUA. L'agenzia ha innestato i team operativi e di manutenzione nello sviluppo e nella progettazione del sistema per garantire che le informazioni fornite all'interno del sistema fossero facilmente comprensibili.  

“Questa è stata la cosa più importante per noi”, spiega Michael. “Invece di imporre questo nuovo sistema a tutti, li abbiamo tenuti innestati, formati e aggiornati.”

Piani futuri

Ora che si avvicina alla conclusione dell'attuale piano strategico decennale SCADA, IEUA ha iniziato a esplorare le prossime mosse.

“Stiamo valutando l'implementazione del controllo predittivo basato su modello e alcune funzionalità di controllo dell'intelligenza artificiale per migliorare l'uso dei prodotti chimici nelle operazioni di ossigeno disciolto nei nostri bacini di aerazione, oltre a miglioramenti per la sicurezza della nostra rete”, afferma Michael.

Pubblicato 21 settembre 2023

Argomenti: Optimize Production Acque chiare e reflue Fresh Water Wastewater DCS PlantPAx FactoryTalk AssetCentre ThinManager Sistemi di controllo distribuito Convertitori di frequenza Moduli I O Controllo motore Controllori programmabili
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Abbonati ora
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Il controllo di processo unificato offre chiarezza operativa
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: