Loading
CASO DI STUDIO | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Monitoraggio e controllo dell’iniezione d’acqua offshore

I sistemi integrati di monitoraggio e controllo remoto migliorano l’efficienza, riducono l’intervento manuale e forniscono visibilità in tempo reale sulle operazioni offshore.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Piattaforma petrolifera al tramonto sul mare.

Operatore globale nel settore dell’energia offshore che gestisce nove piattaforme di iniezione d’acqua, supporta la pressione del serbatoio e ottimizza la produzione di petrolio e gas.

Sfida
  • Necessità di ammodernamento dei sistemi di monitoraggio e controllo su nove piattaforme offshore entro 24 settimane
  • Coordinamento complesso tra più fornitori e system integrator
  • Accesso limitato alle località offshore remote, con aumento della complessità logistica
  • Necessità di integrare diversi sistemi di controllo e potenza legacy
  • Sfide nell’implementazione di un monitoraggio affidabile basato su satellite in tutti i siti
Soluzione
Architetture
  • ControlLogix® e FLEX I/O®
  • CENTERLINE® 2100 Motor Control Centers su tutte le piattaforme
  • PowerFlex® 755T-series Convertitori di frequenza a variazione di velocità
  • Monitoraggio basato su satellite
  • FactoryTalk® View
  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Historian
Risultato
  • Messa in servizio di cinque piattaforme offshore nei tempi previsti dal progetto
  • Riduzione degli interventi manuali grazie alle capacità di monitoraggio e controllo centralizzato
  • Miglioramento dell'efficienza operativa e dell'affidabilità del sistema in condizioni offshore difficili
  • Maggiore visibilità dei dati in tempo reale su tutte le piattaforme collegate
  • Elevata soddisfazione del cliente grazie a un'architettura di sistema scalabile e pronta per il futuro

Sfida

Progetto di ammodernamento complesso con scadenza ravvicinata

Un operatore del settore energetico offshore doveva ammodernare i sistemi di monitoraggio e controllo di nove piattaforme di iniezione d’acqua entro una finestra di consegna di 24 settimane. Questi sistemi erano fondamentali per mantenere una pressione costante nel serbatoio e proteggere operazioni di produzione offshore affidabili. La tempistica accelerata richiedeva un’esecuzione rapida mantenendo la continuità operativa.

Le sedi offshore remote aumentavano notevolmente la complessità del progetto. L’accessibilità limitata e le condizioni ambientali difficili rendevano più complesse l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione dei sistemi. Il trasporto delle apparecchiature e il coordinamento del personale su più piattaforme richiedevano una pianificazione e un’esecuzione accurate.

Coordinamento tra più fornitori e sistemi diversi

Il progetto richiedeva il coordinamento tra più fornitori e integratori di sistemi, in particolare per i Motor Control Centers (MCC) e i Variable Frequency Drives (VFD). Il supporto della compatibilità tra diverse tecnologie e il mantenimento dell’allineamento tra i team introducevano ulteriori rischi per la tempistica del progetto.

Inoltre, l’infrastruttura esistente comprendeva una combinazione di sistemi di controllo e di alimentazione legacy che dovevano essere unificati in un’unica architettura coerente. L’operatore richiedeva una soluzione che integrasse questi sistemi migliorando al contempo le prestazioni complessive e la scalabilità.

Necessità di visibilità in tempo reale da remoto

Infine, le frequenti visite in sede erano inefficienti e costose. L’operatore aveva bisogno di capacità di monitoraggio remoto affidabili per ottenere visibilità in tempo reale sulle operazioni, ridurre gli interventi manuali e migliorare il processo decisionale in tutte le strutture offshore.

Soluzione

Una soluzione integrata ottimizzata per il successo

L’operatore del settore energetico ha implementato una soluzione di automazione unificata progettata per integrare i sistemi di controllo in tutte e nove le piattaforme offshore. L’architettura ha sfruttato le tecnologie ControlLogix® e FLEX I/O® per fornire una base scalabile e flessibile.

Ogni piattaforma è stata dotata di CENTERLINE® 2100 Motor Control Centers, che garantiscono una gestione dell’alimentazione coerente e affidabile in tutta l’operazione. Questi sistemi sono stati integrati perfettamente nell’ambiente di controllo più ampio per coordinare al meglio le prestazioni.

Per ottimizzare le prestazioni e migliorare la precisione operativa, l’operatore ha scelto  PowerFlex® 755T-series VFDs. Questi azionamenti hanno fornito un controllo preciso della velocità e della coppia del motore, migliorando l’efficienza e supportando processi di iniezione d’acqua stabili.

Sistema di controllo dell’iniezione di acqua

Sistema di controllo offshore integrato che supporta il monitoraggio remoto e il controllo su più piattaforme di iniezione d’acqua

Monitoraggio in tempo reale e standardizzazione

Un elemento chiave della soluzione è stata l’implementazione di un sistema di monitoraggio basato su satellite. Questa capacità ha permesso la comunicazione in tempo reale tra le piattaforme offshore e le operazioni centralizzate, fornendo agli operatori una visibilità completa sulle prestazioni del sistema.

Infine, la soluzione di controllo ha integrato una suite software completa, tra cui FactoryTalk® View, Studio 5000® e FactoryTalk® Historian. Questi strumenti hanno fornito funzionalità avanzate di visualizzazione, controllo e gestione dati, consentendo ai lavoratori di acquisire e analizzare i dati sulle prestazioni di tutte le piattaforme.

Risultato

Migliore efficienza operativa, visibilità e affidabilità

L’implementazione del sistema di controllo e monitoraggio integrato ha migliorato l’efficienza operativa su tutte le piattaforme offshore. Grazie alla supervisione centralizzata, la soluzione ha ridotto la necessità di interventi manuali e ha permesso ai lavoratori di gestire i sistemi in modo più efficace da località remote.

Il sistema di monitoraggio basato su satellite ha fornito l’accesso in tempo reale ai dati operativi, offrendo ai lavoratori una maggiore visibilità sulle prestazioni del sistema. Questa maggiore conoscenza ha supportato un processo decisionale più rapido e una migliore reattività alle condizioni mutevoli.

L’architettura di sistema robusta ha migliorato l’affidabilità delle operazioni offshore, anche in condizioni ambientali difficili. I sistemi di controllo standardizzati e le tecnologie avanzate di controllo dei motori hanno contribuito a garantire prestazioni costanti e affidabili.

Infrastruttura scalabile e pronta per il futuro

La soluzione ha creato una base scalabile che supporta l’espansione e l’integrazione future. L’architettura unificata consente all’operatore di estendere le capacità su altre piattaforme e di adattarsi ai requisiti operativi in evoluzione.

Cinque delle nove piattaforme sono state messe in servizio con successo nell’ambito del progetto. L’operatore ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni del sistema, sottolineando la sua capacità di trasformare sfide tecniche complesse in vantaggi operativi sostenibili e a lungo termine.

Pubblicato 30 giugno 2026

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Soluzioni di processo Oil & Gas FactoryTalk Design Studio Interfaccia operatore Moduli I O Prodotti di controllo industriale Controllo motore Controllori programmabili FactoryTalk Historian FactoryTalk View
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio e controllo dell’iniezione d’acqua offshore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: